This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26100:LiFePO4认证和保护

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897847/bq26100-lifepo4-authentication-and-protection

器件型号:BQ26100

大家好、我们只需确认 BQ26100和 BQ29700是否适用于 LiFePO4。

电池:进展38120S

充电器:支持 LiFePO4电池
非常感谢。
此致、
标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark Philip、您好!
    BQ26100是一款可与任何电池化学物质搭配使用 的认证 IC→将与 LiFePO4搭配使用。
    BQ29700将不能与1s LiFePO4电池配合使用(OVP 比 LiFePO4标称电压更高)。  我认为我们没有用于1节 LiFePO4电池的解决方案。