This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:查询 UCC28019A 欠压输入和输入 OVP 参考电路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897878/ucc28019a-inquire-ucc28019a-brown-in-and-input-ovp-reference-circuit

器件型号:UCC28019A

您好、先生、

我是否可以向您学习 UCC28019A 是否具有 棕色输入、以及输入 OVP 参考电路是否可以为我的客户提供?

请随时通过邮件与我联系。

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    UCC28019A 具有可感测交流线路信号的 VIN 输入。 启动时、PFC 将被禁用、直到 VIN 超过1.5V 的阈值。
    这是棕色功能。

    通常需要 PFC 上的 OVP 功能。
    这是因为、即使您关闭 PFC、您的输出电压也会继续上升、因为升压二极管将正向偏置、因此
    高电压输出将继续上升。 这是升压电路的一个特殊特性。

    但是、如果您仍然需要 OVP 关断、则可以使用外部运算放大器测量 VIN 信号、并在信号超过阈值时测量该信号
    您可以使用集电极开路输出下拉 VSENSE 引脚。

    将 VSENSE 拉至低于0.8V 可停止 PWM。 这是 VSENSE 上所谓的开环保护功能(OLP)

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    希望一切顺利。

    感谢您的建议、我将与客户讨论以查看他们的反馈。

    谢谢你。

    陈爱德华