This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:与电流镜监控相关的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897356/tps61390-question-related-to-current-mirror-monitoring

器件型号:TPS61390
主题中讨论的其他器件: TPS61391

您好!

 

我的客户计划使用 TPS61390。

但他不使用 VSP 引脚、而是希望使用跨阻放大器将 MON1/MON2引脚电流转换为电压、并通过 ADC 监控输出电压。

此用法是否正常?

如果可以、可以将 VSP 保持未连接状态? 还是需要一些终端?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    是的、VSP 可以保持打开状态。

    有关详细应用、请查看以下应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../slvaeh5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

     

    感谢您提供应用手册。

     

    阅读应用手册后、我的客户还有以下问题。

     

    问题1:

    当 VSP 保持未连接状态时、无需触发。 采样引脚应仅连接到 GND?

     

    问题2:

    AVCC 的保留 cc 是强制性的? 如果是、请告诉我 Rsvcc 的最大电流或额定功率。

     

    问题3:

    尽管 Webench 未显示 RProtect、但 MONIN 的 RProtect 是强制性的。

    (客户应用程序是光学模块、他们希望尽可能多地移除组件、以使模块变得小巧。)

     

    问题4:

    ISHORT 引脚的最大电压是多少? (需要决定 Rshort 的额定功率。)

     

    问题5:

    CAP 引脚的最大电压是多少? (需要确定 CCAP 的额定电压。)

     

    请注意、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果客户只想将其用作纯粹的升压转换器、则可以使用 TPS61391。

    他们可以查看 TPS61391 UG。 它比 TPS61390简单得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的建议。

    我的客户计划立即使用 TPS61391。

     

    由于 TPS61391EVM 没有 RProtect、因此我的客户知道它不是强制性的。

    但是、如果可能、他们仍然希望使用比 EVM 更小的组件。

    因此、请回复 Q2、Q4和 Q5。

     

    还有一个问题。

    问题6:

    在 APD 下、最大电压为30V、最大负载电流为1mA。

    他们能否在 EVM 原理图中将以下二极管用作 D1?

    rb520cm_60t2r_e.pdf

    还是任何更好的推荐二极管?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    二极管应该适合应用。

    请查看我的以下回复:

    问题2:

    AVCC 的保留 cc 是强制性的? 如果是、请告诉我 Rsvcc 的最大电流或额定功率。 -->电流<10mA,0402电阻器正常!

     

    问题3:

    尽管 Webench 未显示 RProtect、但 MONIN 的 RProtect 是强制性的。  -> Webench 仅用于升压级、它用于功率级组件选择。

    (客户应用程序是光学模块、他们希望尽可能多地移除组件、以使模块变得小巧。) -->对于光学应用,APD 电压纹波是一个大问题,此 RC 滤波器有助于减少纹波。

     

    问题4:

    ISHORT 引脚的最大电压是多少? (需要决定 Rshort 的额定功率。)  -> 低于最大输入电压。 如果 Vin=3.6V、则低于3.6V。

     

    问题5:

    CAP 引脚的最大电压是多少? (需要确定 CCAP 的额定电压。) -->升压输出电压。 如果是30V、则需要使用35-50V 额定电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

     

    感谢您的回答。

     

    以防万一、让我再次确认 Q3。

    我的客户知道 RC 滤波器对于降低纹波很重要、因此他们放置了 Rfilter 和 Cfilter。

    但 RProtect 确实是强制性的、尽管 EVM 没有它?

    问题6-2.

    有关二极管的另一个问题。

    我的客户发现更好的二极管与 EVM 上的更相似、如下所示。

    这也是可以的吗?
    STMicro_BAT41KFILM.pdf

    此致、

     

    希拉诺


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 Rprotect 可以短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我们可以通过电子邮件进行讨论吗? 我们对该应用感兴趣。 我们想知道应用和数量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低电容小信号肖特基二极管非常适合此应用。 这个还可以!