This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:如何控制 EN 引脚?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897640/tps25940-q1-how-to-control-en-pin

器件型号:TPS25940-Q1

尊敬的团队:

在我们的数据表中、有一个说明:"如果不需要欠压闭锁功能、则 EN/UVLO 端子必须连接到 IN 端子"。这意味着如果要使用 EN 功能、我必须将 EN 引脚连接到 VIN、 但通过这种方式、我无法通过外部 MCU 控制 EN 引脚。 我想使用 MCU 来控制 EN 功能、而不是将 EN 连接到 VIN、原理图如下所示、可行吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    当然、您可以使用外部信号/MCU 来驱动 EN 引脚。

    您只需确保这一点即可

    • 当您打算打开电子保险丝时、EN 引脚上的电压应大于1.01V

    • 此外、确保使能引脚上的电压始终小于20V (引脚的绝对最大额定值)。

    当您使用3.3V 信号上拉并且连接 J40的引脚2-3时 EN 引脚上的电压为1.37V 时、可以使用此电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速回复!

    此外、当 EN 引脚上的电压小于0.9V 且大于0.47V 时、内部 FET 会关断、但仍有一些模式起作用、对吧? 仅 EN 引脚的电压小于0.47V、该器件将完全关断、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、 当 EN 引脚上的电压低于0.47V 时、静态电流 Iq 会更低

    当 EN 上的电压大于0.47V 但低于0.99V 时、器件仍处于关闭状态、但由于很少的内部电路导通、IQ 可能会稍高一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    好的、明白了! 谢谢!

    谢谢、此致、

    雪利