This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:TPS780是否可以并联以增加输出电流?

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS780, TPS7A02, TPS7A10, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895537/tps780-can-tps780-be-connected-in-parallel-to-increase-output-current

器件型号:TPS780
主题中讨论的其他器件: TPS7A02TPS7A10

您好!

是否可以并联两个 TPS780以使输出电流加倍?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    不幸的是、不是 无法保证它们将共享。 我们提供了以下 适用于 电流更高的 LDO 的参考设计、这是因为该基准可以在两个器件之间共享。  

    我们确实具有更低的 Iq 和全面更好的性能器 件 TPS7A02、它可以支持稍高的电流(高达200mA)。 如果需要300mA 电流、我们有 TPS7A10 、但其 IQ 要高得多。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JCHK、

    很抱歉耽误你的回复。 我有一些工作时间。

    TPS7A02具有出色的 IQ (导通和关断)。 它在各个方面都很棒,除了它不可调节。 但是、需要对 μ 130µVRMS 噪声进行测试。

    我们的目标是最大限度地减少设计中的独特组件数量。 每个模拟电源都有自己的 LDO,但我们正在尝试为每个模拟电源使用相同的 LDO 部件。

    老实说,如果我们必须增加 BOM 中的部件数量,那么 IQ 是如此的好,那么它不会那么糟糕,但是否有使用毫微功耗 IQ 进行可调输出的选项?

    我们需要将3.3V 降至1.8V、还需要降至3.0V 以上(越高越好)。

    • 1.8V 将需要160mA (四舍五入)、但电压差太大、压降无关紧要。 这一要求是我想要并联 TPS780 (150mA)的原因。
    • >3.0V 仍在提供一些未知的电流、但电流应小于100mA。 我的目标是3.2V、但3.1V 可以。 如果我们一直使用固定输出,TPS7A10可能可以满足这一要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们的 IQ 最低的可调节器件是 TPS7A24 、如果需要更大的电流 、则为 TPS7A25。 它们都具有2uA 的典型 Iq、而对于可调节电流、反馈电阻器路径中还会出现额外的泄漏。  

    TPS7A02的优点在于、我们已经释放了您上面提到的大多数电压(3.2目前尚未发布)。

    关于将3.3V 降至高于3.0V 的电压(越高越好)、您在寻找什么? 我们的大多数器件能够实现50mV 阶跃(即3.2或3.25)。 我们不会释放它们、因为它们目前不是常见的电压轨。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    这对我来说绰绰有余。

    此致、