This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:区别 TPS2553、TPS2553-1和 TPS2553D

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553D, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897494/tps2553-differences-tps2553-tps2553-1-und-tps2553d

器件型号:TPS2553

您好!

您能否确认以下两项陈述?

  1. TPS2553、TPS2553D 和 TPS2553-1均具有反向阻断功能
  2. TPS2553和 TPS2553D 之间的唯一差异是工作温度。

谢谢、此致、

Gökhan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    TPS2553-1是闭锁版本。 TPS2553是恒定电流限制版本。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ziv Zhang "]

    大家好、Gokhan、

    TPS2553-1 是闭锁版本。 TPS2553 是恒定电流限制版本。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    [/报价]

    张您好、

     TPS2553、 TPS2553D 和 TPS2553-1 是否都具有反向阻断功能? 我提出这一要求是因为 TPS2553 和 TPS2553-1的产品页面上没有提到它、 但 TPS2553D 产品页面上也提到了它。 客户希望得到确认。 但是、在数据表上、所有这些似乎都具有反向阻断功能。 您能快速确认吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有这些都具有反向阻断功能。

    但请注意 、关断 IC 的反向电压保护时间 为5ms (典型值)。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。