This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057T:BQ2057T 的控制方法

Guru**** 2415220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895935/bq2057t-control-method-of-bq2057t

器件型号:BQ2057T
主题中讨论的其他器件: BQ24004

你(们)好

请参阅 SLUS025F 图1所示的电路、并更改为以下部件。
・Q1:2SA2097
・C1:10uF×2
・RT1:10kΩ μ V
・RT2:39kΩ
・Rsns、R1、C2不变
・电池
额定容量:2800mAh
标称电压:7.2V
充电电压:8.2V
充电电流:最大值为1400mA

1.关闭 Q1的条件是什么?
2. Q1是否适合该机制?
我正在尝试将 Rsns 更改为0.1Ω Ω。 Q1是否正常工作?

请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ2057T 是一款旧器件、具有大量外部器件。  是否可以更改为其他设备?

    要考虑的集成度更高的器件是 BQ24004、05或06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法更改设备。
    请在此器件上回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 输入--蓄电池温度

    ・RT1:10kΩ μ V
    ・RT2:39kΩ

    正常运行时、TS 上的电压需要介于 VCC 的30%和60%之间。  仅 RT1和 RT2值就会略高。  

    1.关闭 Q1的条件是什么?-这是禁用充电或充电完成的任何条件。
    2. Q1是否适合这种机制?--我们尚未评估2SA2097,它看起来类似于 FZT788B。  但您需要评估性能。
    我正在尝试将 Rsns 更改为0.1Ω Ω。 Q1是否正常工作?-当 Rsns 为0.2欧姆时,充电电流为500mA,0.1欧姆将为1A。  这应该起作用。  器件是一款线性稳压器、在 Q1中具有高功率耗散。  增加充电电流将增加功率耗散。  需要考虑到这一点。