This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:输出电压精度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897601/tps61372-accuracy-of-output-voltage

器件型号:TPS61372
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好!  

我们有一位客户请求 TPS61372的输出电压精度。 但数据表中似乎没有提供该值。  
 tps546d24a 等器件似乎具有此规格。 是否可以为 TPS61372申请此信息?

非常感谢。

此致、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha:

    感谢您的联系。  数据表规格表中列出了 Vref 范围、即0.585min 0.594typ 0.603max V

    但是、输出电压精度也与反馈电阻有关。 请查看下面的应用手册以了解更多详细信息。 对于 TPS61372、I (FB_LKG)最大值为30nA。

    http://www.ti.com/lit/an/slva450a/slva450a.pdf

    需要注意的一点是:如果负载较轻、转换器可能会进入 PFM 模式。 在此模式下、很难计算 Vout 精度。