This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:TPS61222输出3.8V 而不是5V

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897626/tps61222-tps61222-outputting-3-8v-instead-of-5v

器件型号:TPS61222

尊敬的 TI 研究员:

我想在 PCB 上使用 TPS61222、以便使用0.7V 太阳能电池板进行充电。 目前、TPS61222的连接方式如下:

作为电感器、我使用的电流额定值为320mA、电阻为1 Ω 的2.2µH Ω(频率限制约为7MHz。 在数据表中、它的读数为2.2µH Ω 是可以接受的。 但是、在(0.7-3.8V)的输入范围内、输出电压仅为3.8V。 我是否可以通过超过输入电压来破坏 IC? 我想我做了一小段时间、直到达到10V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markovicz:

    您是否在问题发生之前获得了适当的输出电压?

    以及如何更换新 IC 以检查其是否已损坏?