This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:用于 TUV (欧洲认证)的 TPS2561认证编号,类似于 IEC 60950-1

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897468/tps2561-certification-number-of-tps2561-for-tuv-european-certification-similar-to-iec-60950-1

器件型号:TPS2561

我的客户要求以下号码来完成其系统设计。  

TUV (欧洲认证)的 TPS2561认证编号是否与 IEC 60950-1相似?

如果不适用于 TPS2561,您能告诉我们替代器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已通过电子邮件回复您。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。