This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:SRP 和 SRN 之间的5m Ω Rsense

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897473/bq25713-5mohm-rsense-between-srp-an-srn

器件型号:BQ25713

您好!

我们现在使用 BQ25713的应用如下所示。

  • 最大充电电流:8796mA
  • 最大放电电流:8000mA

根据 BQ25713规范、我认为我们需要在 SRP 和 SRN 之间使用较低的 Rsense 值、因此计划在此处使用5m Ω 电阻器。

我们的问题是、

  • 在 HW 设计中、还有什么可以更改为 fir 5mohm Rsense?
  • 从 SW 寄存器中、应以不同的方式配置或解码哪个寄存器以匹配5mohm 设计?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、BQ25713仅支持10m Ω 和20m Ω、然而、您可能会使用5m Ω RSR 来欺骗控制器。 这意味着您将所有充电和放电阈值设置为1/2。 电池充电控制器读取 RSR 上的电压以确定电流电平。