This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:TPS544C20诊断在线编程

Guru**** 2385390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897408/tps544c20-tps544c20-diag-online-programming

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

您好、专家、

客户询问、在 MP 中、我们如何对 TPS544C20进行在线编程?

TPS544C20能否支持诊断在线编程?  如果是、应该采用哪种格式? ‘“.tifsp”不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

      这是有关大规模生产编程的应用手册。 该文档可在产品文件夹的技术文档部分获取。

    http://www.ti.com/lit/an/slua890b/slua890b.pdf

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您提供该文件。

    但是、客户认为您共享的文件是使用软件狗/GUI 进行离线编程。

    客户询问的是、它是否支持在运行时通过 I2C 访问的 Linux 真实系统中进行在线编程、而无需 TI 软件狗和 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS544C20通过其 PMBus CLK 和 PMBus DAT 引脚接收 PMBus 命令。  它不支持任何其他通信协议或数据语言。  如果 PMBus 引脚连接到可用作 I2C 或 SMBus 主设备的数字内核、则该数字内核可以在电路中对其进行编程、即使它已通电并进行转换和输出。  数字内核需要知道如何格式化这些 SMBus 命令的文件格式完全取决于数字内核及其用于驱动 PMBus 总线的 I2C/SMBus 主器件的驱动程序、与 TPS544C20本身无关。

    TI 的 Fusion Power Designer 图形用户界面和 TI 的生产编程器软件提供了一个基于 Windows 计算机的驱动程序、可与 TI USB 转 GPIO 软件狗配合使用以用作数字内核、 但 TPS544C20并没有阻止替代软件或微控制器或处理器发挥该作用。