This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:TPS61232DRCR 已损坏

Guru**** 2509425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895988/tps61232-tps61232drcr-broken

器件型号:TPS61232

我在该 PCB 上尝试了该组件

我尝试了2个 PCB。

1不起作用、它似乎被禁用

1第一次上电、但我在充电1A 时...  它破裂了。

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    糟糕的布局是 IC 损坏的原因。  

    请参阅数据表第11部分布局指南。

    电源线迹应足够宽、能够处理大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    重新连接 PCB

    请告诉我您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的更新:

    下面是我对布局和原理图的评论:

    对于直流/直流开关转换器、建议使用低 ESR、低 ESL 陶瓷电容器作为输出电容器。 因此、请将 C1、C3~C5更改为陶瓷电容器。

    2.加宽 SW 走线。

    3.移除散热片以降低 PCB 寄生电阻和电感。

    C3~C5 GND 未直接连接到 IC GND 焊盘。