This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:Spice 模型上的 EN 电压电平

Guru**** 2924170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897164/tps61087-en-voltage-level-on-spice-model

器件型号:TPS61087

大家好、

我们的客户正在 Virtuoso 中模拟 TPS61087的 SPICE 模型。 但是、它们遇到了一个问题、尤其是其 EN 引脚的高电平电压。 数据表显示最小 VIH 为1.6V、但其仿真显示 VIH 最小值大于2V。

工作条件如下:

IN=2.5V-3.6V ->上升时间为10ns
en=1.6V-3.6V ->上升时间为10ns、延迟为100us
Vout=18V
频率=输入电压
L=3.3u
CSS=100nF
Rcomp = 100k Ω
CCOMP=820pF
R1=243712 Ω
R2=18k Ω
COUT=5uF
Cin = 20uF


问题是否与在 Virtuoso 中导入的模型有关? 非常感谢您对此提供的意见。


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们将在本周内检查并回复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    我能不能知道什么是"VIH"? 您是指 EN 逻辑高电平阈值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    好的、我找到了 V (IH)。 请允许我与 Helen 核实并回复 tommorw。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minqiu、

    您好 Jejomar:

    仿真模型旨在涵盖输入电压大于4.3V 时的最坏情况。  当输入电压低于4.3V 时、是的、为1.6V。