尊敬的所有人:
我想使用 USB 电源运行 GSM 模块。 在搜索时、我找到了您的一个文档(https://www.powersystemsdesign.com/articles/usb-modem-design/29/4298)。 它看起来是我的电路可能的一个。
文档中提到需要使用五个150uF 电容器进行能量转换。 但是、该电容器的值和数量是如何计算的? 您能帮我进行计算吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我想使用 USB 电源运行 GSM 模块。 在搜索时、我找到了您的一个文档(https://www.powersystemsdesign.com/articles/usb-modem-design/29/4298)。 它看起来是我的电路可能的一个。
文档中提到需要使用五个150uF 电容器进行能量转换。 但是、该电容器的值和数量是如何计算的? 您能帮我进行计算吗?
谢谢。
Aakash、您好!
这篇文章已经很旧了。 您的 GSM 器件需要多大的峰值电流? 对于2A 电流、TPS82084电源模块可提供简单小巧的解决方案。
本文中间介绍了电容器选择。 USB 开关将限制直流/直流和负载消耗的电流。 由于负载消耗的功率大于 USB 端口提供的功率、因此5V_USB 电压将下降。 输入端的电容器需要存储足够的能量、以便在 GSM 脉冲的持续时间内为负载提供3.3V 电压。
尊敬的 Chris:
感谢您的回复。
实际上、我的系统输入为5V、1A、对于 GSM、我需要在稳态模式下使用4V、2A。 我已经在使用 TPS54322。 但是、由于输入功率(5W)的限制、我想使用该文档中提到的方法(转换 USB 电源5V、0.5A 并运行 GSM)。
我能够理解文档中提到的 USB 开关的使用。 此外、还了解了对电容器的需求。 我的问题是如何计算电容器的值?
谢谢。
感谢您解释 Aakash。 您可以在 USB 开关和 GSM 之间使用 TPS82084。
您需要8W 的输出功率、且输入功率仅为5W。 如果您假设直流/直流具有90%的效率、则实际需要在输入端提供8W/90%= 8.9W 的功率。 这个3.9W 的额外功率必须来自大容量输入电容器。 当电容器将所需的电流补充到直流/直流转换器中时、其电压从5V 下降到4V (并进一步下降)。
假设平均输入电压为4.5V、3.9W 为867mA 的输入电流。 该电流从电容器中流出。 根据 I = C dv/dt、我们可以计算所需的 C。 dv 将约为1V、dt 是8W 脉冲的长度。 例如、如果8W 持续1ms、则需要87uF 的电容。 这是一个起始值;在模拟电路时可以找到一个更准确的值。