主题中讨论的其他器件:LM5116、 LM5112、
尊敬的工程师:
首先、我将尝试解释我的情况:
我需要使对称电源+/-30V @15V:
输入电压为75V
对于正极侧、我选择了 LM5116。
对于负极侧、我希望使用 LM5112、如负极降压:
在这里、您可以找到我的负极侧设计: e2e.ti.com/.../zaporna-cast-v1.pdf
由于 LM5112只能承受65V 电压、因此我制作了一个具有齐纳二极管和 NPN 的简单稳压器。
我想问您一些有关我的设计的问题:
- 外部元件的计算方法是否与 LM5116 (正降压)中的计算方法相同?
- 由于 LM5122具有不同的斜坡补偿原理、我想问您如何处理这个问题。
非常感谢您的回复。