This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:支持5V/30A 应用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897590/tps53355-5v-30a-application-support

器件型号:TPS53355

各位专家、您好!

客户想知道 TPS53355是否支持5V/30A 应用。 我使用 WEBENCH 在30C Ta 处进行仿真、它工作正常。 但在数据表中、我只看到高达25A 的5V 输出效率。 请问您是否可以确认 TPS53355是否支持12V->5V/30A 应用(30A 是峰值电流、适用于 HDD 应用)? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    最大电流主要取决于 Ta 要求以及应用中是否有气流。 请参阅图33以了解建议的 SOA、从而使器件温度保持在其规格范围内。 此示例使用500kHz 的 Fsw、负载为30A 时、无气流的最高环境温度为~55°C 如果环境温度>55°C,则不能支持超过30A 的电流

    如果使用较低的 Fsw、则可能会有较高的 Ta。 由于电感器更大、输入/输出电容器更多、因此折衷方案尺寸更大。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您的支持!

    此致、

    Ann Lien