This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:顶部 FET 反向

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897747/tps43061-top-fet-reversal

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:LM5121

您好!

在基于 TPS43061RTER 的稳压器电路中、顶部 FET 是否可以反向、以防止 Vin 通过体二极管进入 Vout?

TPS43061RTER 向下流、我使用 TPS27S100APWPR 来驱动电磁阀。  在电磁阀上进行短路或过流(3A)测试期间、我会遇到大电流尖峰、这些尖峰会使我的设计前端的功率限制器电路跳闸。  您是否有任何其他建议来解决当前的尖峰问题?

我可以在原理图中的哪个位置发送设计审阅?  

感谢你的帮助。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您发帖和考虑使用 TPS43061。  您的问题的简短答案是否定的  LM5121可以支持您的需求。

    谢谢、

    Youhao