This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 额定值

Guru**** 2758285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897671/esd-rating

主题中讨论的其他器件:TLV431TLVH431LMV431

大家好、

你好。

我们的客户希望了解 NSDLMV431AIM5X/NOPB 的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值。

我无法检索此器件型号的任何信息。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    HBM 位于2000V 数据表中

    我们没有 CDM 或 MM、因为由于器件的使用年限、它们在时间上不需要。

    如果您考虑的是 LMV431、则可以考虑具有此数据的 TLVH431或 TLV431。