This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:实际启动时间计算

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897403/ucc28600-actual-startup-time-calculation

器件型号:UCC28600

尊敬的专家:

我对 UCC28600的实际启动时间有疑问。
我的客户希望使用 UCC28600并了解实际启动时间。
在数据表中、只有如下所示的最小启动时间公式;
我们如何计算实际启动时间?
您能给我建议一下如何考虑启动完成时间?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    感谢您关注 UCC28600反激式控制器。

    UCC28600会限制输出功率、而不是输出电流、因此 Iout 会 随着 Vout 的变化而成反比变化。
    因此、Vout 的启动时间不是固定最大 Iout 的简单函数。

    从数据表中、公式(7)是从 Vout=0到稳压 Vout (在没有施加外部负载时)的最短启动时间。   所有可用的输出功率仅提供到输出电容器 Cout 中、Cout 在此情况下充电速度最快。  在 eqn (7)中、"PLIM"与 eqn (6)的"PoUT (max) limit"相同。

    公式(6)用于计算启动过程中对 Cout 施加电阻负载时的启动时间。  在这种情况下、Rload (ss)会在 Vout 上升时从 Cout 消耗电流、从而减慢 Vout 的上升时间。  由于 Rload*Cout 时间常数,EQN (6)呈指数。
    对于最长时间、我建议设置 deltaVout (step)= 0。  尽管 eqn (6)被称为"TSS (min)"、但它实际上是一种最长时间"TSS (max)"、但它仍然被称为(min)、因此可以在 eqn (5)中使用。

    确定 eqn (6)或 eqn (7)中的最高 TSS (最小值)值(以适用于您客户设计的为准)后、根据 EQN (5)选择 CSS。  通常、CSS 计算为非标准值、因此用户选择下一个较高的标准值。  例如、如果 CSS 计算为41nF、则选择 CSS = 47nF。  然后重新排列 eqn (5) 以根据实际选择的 CSS 值来求解 TSS (最小值)。

    请注意: 从 eqn (6)或(7)、这两个时间都不考虑从首次施加输入功率到 Vout 开始上升的时间延迟。  该时间取决于 VDD 电容在0V 至13V 启动阈值之间充电的速度、以开始启动过程。  这是一个单独的计算。

    此致、
    Ulrich