请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 大家好、
美好的一天!
我只是想澄清一下。 在器件型号 LM317AT/NOPB 和 LM340T-5.0/NOPB 中、"NOPB"表示无引线、但在材料成分搜索中、似乎会说存在其他情况。
"受影响"意味着什么? 在我发现的 TI 文档中、其内容为"仅用于超过阈值的 REACH SVHC 物质、REACH SVHC 不受使用限制、但如果含量超出阈值、则必须提供更多信息。"
这是否意味着它不符合 REACH? 如果您能对此进行更多解释、我将不胜感激。
提前感谢!
艺术