This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:REACH 受影响的手段

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897619/lm317-reach-affected-means

器件型号:LM317

大家好、

美好的一天!

我只是想澄清一下。 在器件型号 LM317AT/NOPB 和 LM340T-5.0/NOPB 中、"NOPB"表示无引线、但在材料成分搜索中、似乎会说存在其他情况。

"受影响"意味着什么? 在我发现的 TI 文档中、其内容为"仅用于超过阈值的 REACH SVHC 物质、REACH SVHC 不受使用限制、但如果含量超出阈值、则必须提供更多信息。"

这是否意味着它不符合 REACH? 如果您能对此进行更多解释、我将不胜感激。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    REACH 其他接头带有超链接。 受影响的范围如下所示:

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。 我希望你能进一步解释这意味着什么,特别是"必须提供更多信息"的意思。

    非常感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在将关闭 TT。 客户已接受解释。

    再次感谢!

    艺术