请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3481.pdf
在上面的参考中、第27页中提到的 SEPIC 电感器计算公式、公式52、53。
根据此公式、通过选择较高的电感器值来保持 CCM 模式。
但电感器是在额定负载电流下计算的。
对于较低的负载电流、转换器可能以 DCM 运行。
在两种模式(CCM 和 DCM)下运行时,这是否会产生问题? 请说明。
这是否允许在两种模式下运行?
提前感谢。
Sudheer K