This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-001:升压 LED 驱动器的积分补偿

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691EVM-001, TPS92691, TPS92691EVM-752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894229/tps92691evm-001-integral-compensation-for-boost-led-driver

器件型号:TPS92691EVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS92691TPS92691EVM-752

我尝试将 TPS92691EVM-001 (SEPIC)更改为具有低侧感应功能的宽电压范围升压 LED 驱动器。  

请告诉我有关外部补偿部件的信息;  

①Can 升压 LED 驱动器是否应用于积分补偿? (数据表公式(37))

②If ①是、表-1 (数据表 P24)中的降压或升压 ωp 公式是什么?

或者、请告诉我升压 LED 驱动器 Ccom/的公式

③ Ccomp 将20nF 更改为220nF⇒扩展了正常运行范围

Ccomp 将220nF 更改为1μF⇒μ F 规格没有改进

我想、上述原因(220nF 至1μF μ F)仅限于 TPS92691内部瞬态、对吧?

【背景】

・Vin:24V⇒Vout:36V~110V、Iout:尝试达到500mA_max

(外部器件已更改、符合高电压规格等)

・首次基于比例积分补偿电路(公式(38)~(40))、波形为振荡。

・当更改积分补偿时、在一定程度上是正常运行。

 当高于特定的输出电压或输出电流(或输出电压?)时 电平、它会发生振荡。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    为什么不尝试使用 TPS92691EVM-752升压/降压/升压(升压到电池) EVM?

    请记住、当输出电压高于60V 时、您必须确保691器件上的所有引脚无法直接看到输出电压、尤其是 CSP、CSn 和 VIN 引脚。 否则、691器件可能会因电压超过绝对最大电压而损坏。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac-San

    感谢您的回复、

    选择 TPS92691EVM-001的原因如下所示:

    ・较高的输出电压条件需要从以下 E2E 主题更改低侧电流感应。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/867907/3242547

    ・关于 EVM 图形和布局、TPS92691EVM-001易于修改低侧电流感应和高电压规格。  

    TPS92691EVM-752不能保护 EVM 上的低侧电流感应区域。   

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    根据您的宽负载和工作条件、您必须仅使用主电容器(积分)作为补偿。  因为公式中有一个 rd (LED 的动态电阻)和您的宽范围。  此外、电容上的电容将随其上的直流电压而变化...最好是采用瞬态响应或主极点方法、在该方法中、增加 Ccomp、直到获得适当的响应。  

    否则、您可以使用 TI 网站上的 Excel 电子表格帮助您进行计算。  请注意、您放置的电容值必须是工作电压下的电容值、如 www.ti.com/.../toolssoftware

    请注意、您将需要在补偿后扫描环路以实现稳定性、或者进行瞬态响应以涵盖您的所有运行条件。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安-圣

    感谢您的回复、

    我尝试设置积分补偿:增加 Ccomp 并删除 CHF 和 Rcomp。

    但 Ccomp 大于特定电容(220nF、470nF、1μF μ F、4.7μF μ F)、相同的阈值(示例如下)变得不稳定。   

    不稳定阈值示例;36Vout / 490mA、52Vout / 450mA、54Vout / 400mA、57.5Vout / 350mA、 64.9V 输出/300mA、

    74V 输出电压/250mA、79.5V 输出电压/200mA、95.5V 输出电压/150mA、110V 输出电压/120mA

    ※110Vout /100mA 是稳定运行

    请让我确认下面的计算方法。

    ①On 升压应用、直流增益和极点频率等式是否基于表-1中的升压条件?   

    我应该使用哪个方程式(37)或(38)?

    ※当使用升压条件和公式(38)时、我担心 Ccomp 会变得较大。

    ②Which ILED 基于以下公式的最小或最大情况?

    ③Please 请告诉我关于 Mean of Rd,我无法想象表1中的"Vout×Rd×Cout"原则。  

    我认为 Rd =(⊿Vf/⊿If)×#LED、对吗? (LED 数据表中介绍了 VF 和 IF)

    下面附上了正常运行和不稳定运行的波形;

    ※CH1 (Yerrow):VOUT、CH2 (绿色):SW、CH3 (蓝色):IMON、CH4 (粉色):ISW

    【】正常:24V 输入电压、53V 输出电压、400mA_ILED Ω

    【不稳定:24V 输入、54V 输出、400mA_ILED】

    顺便说一下、根据数据表和扩展表、比例积分补偿(具有 CHF 和 Rcomp)始终会振荡。    

    当微调值时、结果也会振荡。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    对于变化较大的负载、我在上一篇文章中提到、您必须使用积分补偿、因此甚至不要尝试比例积分补偿。

    来回答您的问题。

     公式38、39和40是升压稳压器的比例积分补偿。  但请记住、您不能使用它、因为您的负载很宽且变化、因此这不能用于它。  它用于固定负载和固定输出电流

    2和3。 您对 Rd 的理解是正确的、它在 LED 数据表中基于工作电流和电压进行了计算。  您具有不同的负载和条件、因此您不可能在此处使用公式。  您必须确定补偿或瞬态响应。

    因此、我们将返回尝试并弄清您为什么会不稳定。  您能先为我验证什么吗?  振荡是否仅在栅极驱动器上占空比大于50%时发生?  如果是这种情况、则必须与斜率补偿有关、而不是与环路补偿有关。  基于※110Vout / 100mA 的一个数据点、工作稳定、当您达到120mA 时、它会变得不稳定。   

    如果是斜率补偿、则必须阅读数据表中有关该部分的内容才能正确选择功率级组件。  同样、该扩展表也将帮助您解决该问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    我们现在将关闭此主题。  如果您以附加请求对其作出响应、则会打开该文件。

    谢谢 Tuan