This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:开/关操作引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897661/lm2941-on-off-operation-pin

器件型号:LM2941

大家好、

您能否确认 LM2941器件的开/关引脚的工作情况? 数据表中的描述是否正确开/关引脚需要高于2V 的电压来禁用输出、需要0.8V 的最小电压来启用输出? 我们非常感谢您提供任何其他信息。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    虽然它通常在1.3V 时打开/关闭、但您正确的是、为了确保所有器件在整个工作温度范围内打开、开/关引脚应驱动至低于0.8V、并且为了关闭、应驱动至高于2V。  

    如果您不需要使用开/关功能、只需将此引脚连接到 GND 即可。  

    如果您想使用电阻分压器相对于另一个电源轨(如 Vin)打开或关闭 LDO、请确保调整电阻器的大小、以考虑流入开/关引脚的50uA-100uA 电流。