This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:ESD 额定值

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16321Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897337/pth08t250w-esd-rating

器件型号:PTH08T250W
主题中讨论的其他器件:CSD16321Q5

大家好、

你好。

我们的客户希望了解以下器件的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值:

PTH08T250WAD
TPS54372PWPR
TPS54372PWPRG4
TPS3809K33DBVR
TPS3809K33DBVT
NSDLMV431AIM5X/NOPB
CSD16321Q5

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    支持由业务部门决定。  您需要为每种设备类型分别发布一个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    正如 John 之前所说的、支持由业务部门决定。 因此、请为每种器件类型提交单独的帖子

    此外、我还能够为以下器件 PTH08T250WAD 提供输入。
    遗憾的是、我们没有该器件的任何 ESD 数据。 PTH08T250WAD 是我们旧模块(插入电源)的一部分、我们在10多年前未测试过这些条件。

    感谢您的理解、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro 和 John、

    感谢您对此进行深入研究。

    我将为每个器件提交单独的帖子。

    此致、
    卡洛