This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:负载开关/降压转换器调查

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897349/tps27081a-load-switch-buck-converter-survey

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22810

我正在调查负载开关和降压转换器。 条件如下:

 负载开关:输入电压>=7V、Iout > 0.1A、超低 IQ、更小的封装;  TPS27081A 是否是最佳解决方案?

降压转换器:输入电压>= 7V,输出电压:2V,输出电流>0.1A, 超低 IQ,封装更小。  

请向我提供上述两个器件的推荐解决方案。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    欢迎使用 E2E!

    在我们的负载开关产品系列中、唯一能够处理7V 输入电压的器件是 TPS22810和 TPS27081A。 TPS22810具有更高的静态电流、但可最大限度地降低关断状态下的电流泄漏。 通过增加数据表第8节"应用和实施"部分所示原理图中的 R1电阻值、可以最大限度地减小 TPS27081A 中的静态电流。 增大 R1值会在器件导通时减小静态电流、但也会增加关断状态下的泄漏电流。

    有关降压转换器的建议、请启动新主题并标记降压转换器器件、以便问题可以转到支持该产品系列的团队。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles