This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765EVM:BQ24765

Guru**** 2385000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897604/bq24765evm-bq24765

器件型号:BQ24765EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24765

每个电源的功能是什么? 也就是说、在第一张图片中、电源1是否为电池充电? 电源2的功能是什么? 此外、加载编号1和2的功能是什么、这两张图片之间有何区别? 即、图1和图2中每个电路中发生的情况。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源#1充当适配器、因此可提供为电池充电和为系统负载供电所需的电源。

    电源#2为 SMBus 通信提供3.3V 上拉电压轨。

    负载#1是系统负载、负载#2是电池。

    BQ24765数据表中的简化版原理图可能提供一些有用的上下文:

    [引用 user="user6310179"]

    这两张图片之间的区别是什么? 即、图1和图2中每个电路中发生的情况。

    [/报价]

    开机自检中的两张图片均显示用户指南中的图4。 您是要发送两张不同的照片吗?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这会清除某些内容。 对于负载1、用户手册说可以在恒定电流模式下运行的是30V (或更高)、5A (或更高)电子负载? 我们是否能够使用功率电阻器作为负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、系统负载也可以是功率电阻器或以恒定电阻模式运行的电子负载。

    此致、

    Angelo