This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:ACOK 功能

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897313/bq24707a-acok-function

器件型号:BQ24707A

大家好、我对 BQ24707A 的 ACOK 功能非常困惑。 请告诉我是否正确:

如数据表中所述、ACDET 引脚上的高于0.6V 的电压将唤醒 ACOK 比较器、但 ACDET 引脚上需要2.4V 的电压来启用充电。

现在、他们说选择一个电阻分压器、使 VCC 引脚上的电压高于最大电池电压、但低于充电器的输入电压。 您是否应该选择该电阻分压器、使其阈值为0.6V 或2.4? 为什么有2个阈值? 例如、我们选择了15.6V 的阈值、并具有300k 至12k 的电阻分压器、因此当 VCC 大于15.6时、ACDET > 0.6V、但这似乎不会启用充电。 当 VCC 大于15.6时、我们是否应该选择使 ACDET 大于2.4V 的分压器? 那么、0.6V 的用例是什么?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、请调整电阻分压器、以便15.6V 点分压至2.4V。  (将12K 电阻替换为51k 或56K 应提供您要查找的跳闸点。)

    超过0.6V 阈值允许对某些内部电路通电和开启、包括实际的 ACOK 比较器。  但仅超过2.4V 阈 值将导致 ACOK 比较器跳闸、从而将 ACOK 引脚转换为高电平、并打开 ACFET/RBFET 将适配器电源传递到 SYS 和充电电路。  

    此致、

    Steve