This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:SS 引脚上的电压

Guru**** 2510255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896561/tps62135-voltage-on-ss-pin

器件型号:TPS62135

您好、E2E、

器件启动后、SS 引脚上存在什么电压?  在所有情况下、它是否会保持一致?  如果不是、可以看到的电压有哪些因素?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在寻找这篇文章、但现在还能找到它。  我认为 codvid19会导致网络问题。  我明天会对其进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    SS 引脚电流源上拉至内部电源轨。  实际的轨电压将取决于输入电源。  它看起来最大值是4V