This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825B-SP:设计降压转换器的应用指南

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1823A-SP, UC1825B-SP, UC1843B-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896600/uc1825b-sp-application-guide-for-designing-buck-converter

器件型号:UC1825B-SP
主题中讨论的其它部件:UC1823A-SPUC1843B-SP

您好!

TI 提供各种航天级 "PWM 控制器和谐振控制器" IC。 当我查看他们的数据表(例如、UC1825B-SP)时、可以看到它可以支持降压拓扑。 但是、数据表中没有有关如何为降压拓扑进行布线的参考电路。 在降压配置中、我是否可以参考或应用文档来使用这些航天级 PWM 控制器(UC1825B-SP、UC1823A-SP 等)中的任何一个?

参考文档不必是特定于空间的、甚至是通用应用手册、其中说明了如何将 PWM 反激式转换器作为降压转换器布线是完全可以的。 我只是看到数据表说它们可以用于该目的、我想知道如何使用。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    如果您要将控制器用于降压、我可能建议您使用 UC1843B-SP。

    UC1823A-SP 可能对 BUCK 更有效、但没有 UC1843B-SP 具有的相同辐射信息。

    就其连接方式而言、UC1843B-SP 只有一个输出需要连接到降压转换器中的高侧 FET、电流感应也需要连接到该输出。

    如果您已经处理过电流感应变压器、则通常使用电流感应变压器进行电流感应。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的响应以及如何将 UC1843B-SP 用作降压转换器。 仅进行两次跟进:

    1) 1)"相同辐射信息"是什么意思? 据我所见、这两种 IC 似乎都适合我的应用。

    2) 2)出于讨论目的、我仍然想知道如何将 UC1825B-SP 连接为降压转换器。

    再次感谢您、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    1) 1) UC1843B-SP 具有 SEee 和100krad TID 数据、而 UC1823-SP 缺少这两个数据。 UC1825B-SP 不适合此应用(请见2)

    2) 2) UC1825B-SP 有两个输出、但这些输出与降压转换器的输出不同。 占空比为40%的降压转换器需要一个输出为40%、一个输出为60%、UC1825B-SP 将一个输出为40%、另一个输出为40%。 要将 UC1825B-SP 用作降压转换器、您实际上只使用一个不明显的输出。 由于您只使用其中一个输出、因此 UC1843B-SP 实际上更易于使用。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。 它们非常有意义。

    只需澄清一下、如果我使用这些 IC 中的任何一个的输出来驱动高侧 FET (您说可以实现)、我是否只为低侧 FET 使用二极管? 或者、我是否需要其他电路来反转 PWM IC 的输出并驱动实际的低侧 FET?

    这就是我希望有一些应用手册原理图的原因。 其中一些细节对我来说并不是很清楚。

    谢谢、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    正确的是、底部的"FET"是二极管、如下图所示:

    如果您使用的是 FET、则需要有一种方法来反转来自 UC1843B-SP 的信号

    谢谢、

    Daniel