This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CAN 一个 BQ78350控制并处理2个或更多 BQ76940

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897484/bq78350-r1-can-one-bq78350-control-and-handle-2-or-more-bq76940

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

您好!

我们需要多个电池组、每个电池组并联一个 BQ76940。 是否可以仅使用一个 BQ78350来控制这些 BQ76940? 主要用于 SOC 和 SOH。

这些电池组在应用中并行连接。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    遗憾的是、使用单个 BQ78350无法控制多个 BQ76940 AFE。

    此致、

    Matt