This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:USB 接口

Guru**** 2562220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894158/tps65930-usb-interface

器件型号:TPS65930

大家好、  

在下图中、我们希望通过 tps65930的 USB 接口连接 WiFi 模块。 现在、WiFi 模块都是 UART 接口、然后我们需要一个 USB 转串行芯片(如 PL2303 ft232)、

问题:tps65930能否解决 USB 串行端口芯片的软件驱动程序问题? 如果可能、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    TPS651930的设计支持有限。 我不建议从任何现有设计中分支出来、也不知道所描述的功能是否可行。 如果需要其他功能、我会考虑寻找仍受支持的处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我注意到、在数据表中、adcin0配置为电流检测、如参考设计方案所示、将电阻连接到电池负极上的 adcin0引脚;

    2) 2)现在 adcin0配置为电压检测、如下图所示。 是否可行、您能帮助进行双重检查

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    遗憾的是、TPS65930 的设计支持有限。 我不建议从任何现有设计中分支出来、也不知道所描述的功能是否可行。 如果需要其他功能、我会考虑寻找仍受支持的处理器。