This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53659 + CSD97396Q4M

Guru**** 2392605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, CSD97396Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896396/tps53659-tps53659-csd97396q4m

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: CSD97396Q4M

您好!

我想知道 TPS53659和功率级 CSD97396Q4M 是否应该兼容?

我需要使用两个 CSD97396Q4M 在 Phase1上驱动 P0V9 40A 最大+/-5%(最高50/60deg Celcius)

和 P1V8 8A 最大+/-5%(高达50/60deg Celcius)、采用一个 CSD97396Q4M。

是否可以获取 TPS53659的完整数据表和原理图参考?

谢谢

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我想知道 TPS53659 和功率级 CSD97396Q4M 是否应该兼容?

    不、不是。 您需要使用智能功率级与 TPS53659配对。

    是否可以获取 TPS53659的完整数据表和原理图参考

    需要根据 NDA 申请完整的数据表、请将申请发送至 VR[at]list[dot]ti[dot]com

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    好的、您可以为 智能功率级30A 与此 TP53659配对提供参考吗?

    否则、您能否通过使用另一个控制器和功率级为 mydevice 供电来建议解决方案?

    谢谢

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    您能告诉我输入电压范围是多少...吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    以下是特性:

    输入:12V

    Output1:P0V9 /40A 最大值50/60度

    输出2:P1V8 /10A 最大50/60度

    如果可能、此解决方案或其他解决方案:

    1个控制器多相、2个输出:2+1

    2个功率级=> P0V9

    1个功率级=> P1V8

    谢谢

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Sebastien、

    此处提供 TPS53659 + 2个 CSD95491 + 1个 CSD95492选项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chasel、

    对该控制器进行编程的探头工具和软件是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sebastien

    http://www.ti.com/lit/an/slua888/slua888.pdf

    谢谢。