This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:和 TPS82140#39;s 输出噪声

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82140, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897230/tps82130-and-tps82140-s-output-noise

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS82140TPS82084

您好!

是否可以请求 TPS82130和 TPS82140的预期输出噪声?

客户正在申请更换 TPS82084、该器件可适应高达7V 的输入电压、并具有尽可能低的 IQ 和噪声。 我们使用了参数搜索并缩小 了 TPS82130和 TPS82140的选项范围、但似乎没有可用的噪声测量。

谢谢你。

此致、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、数据表显示 了图23/24中的输出纹波波。 这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kris! 我会将信息转发给客户、如果他有反馈、我会向您更新