This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:VDDB UVLO 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896711/ucc21521-vddb-uvlo-issue

器件型号:UCC21521
主题中讨论的其他器件: UCC21520

我们使用 ucc21521ADW 来驱动半桥、使用自举二极管驱动高侧 MOS 的 VOB 作为典型应用、一旦我们通过 EN 引脚禁用驱动器、然后重新启动 IC、VOB 还具有50us 的输出脉冲延迟、 尽管输入过孔和 VIB 始终存在。 我们测量了 VDDB 与 VSSB 的波形、电压由一个开关周期设置、且值超过 UVLO_ON 阈值。 看起来需要 响应时间来生成输出。 当我们释放 EN 引脚时、如何避免此响应延迟并同时获得两个脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    如您所见、UCC21521具有大约50us 的 UVLO 导通延迟。 该延迟是驱动器正确启动内部电压轨并确保正常运行所必需的。 遗憾的是、当使用自举电路时、无法绕过该延迟、因此需要在系统级别考虑该延迟。 我们已经看到许多其他客户能够成功实施自举预充电例程、如下图所述。 另一种选择是切换到隔离式偏置电源、例如反激式或推挽式电源、这有助于在开关启动之前为器件加电。

     

    我看到该延迟已添加到使用相同器件的 UCC21520数据表中。 我还将努力将此启动延迟和更多信息添加到 UCC21521数据表中。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!