This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:压降补偿

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896319/lm25117-droop-compensation-therory

器件型号:LM25117

我阅读了一篇文章、介绍了用于解决负载共享问题的压降补偿方法。 但我不知道这种方法背后的原理、因此无法应用于其他应用。

我想找到与 TI 这种方法相关的原始分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    FB 节点为虚拟接地、因此:

    VOUT/Rfb1=Vcomp/Rcomp  

    因此 Vcomp=Vout* Rcomp/Rfb1

    对于峰值电流模型控制、Iout=K*Vcomp

    因此 Iout=Vout*K*Rcomp/Rfb1

    这意味着 Vout 与 Iout 成正比、这是压降补偿的基本功能。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了拼写错误:

    FB 节点为虚拟接地、因此:

    Vout/Rfb2=Vcomp/Rdroop

    因此 Vcomp=Vout* Rdroop/Rfb2

    对于峰值电流模型控制、Iout=K*Vcomp

    因此 Iout=Vout*K*RdooP/Rfb2

    这意味着 Vout 与 Iout 成正比、这是压降补偿的基本功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回答、我想如果我使用压降补偿、那么控制系统的动态行为可能会发生很大变化。 与电压环路一样、通常使用类型2补偿器。

    因此、在哪种情况下、您将建议压降补偿、因为我看到它不会为输出设定点提供精度、因为通用类型2或 PI 补偿器中没有包含集成元件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    借助压降补偿、您需要评估负载点的负载调节或动态、而不是转换器附近输出电容器上的输出电压。  

    如果您在 POL 需要更精确的输出电压、可以通过使用负载电流感应器件的输出电压或电流对 FB 节点进行偏置来调节 Vout。 通过这种方式、转换器控制环路仍然具有高增益 PI 积分器。

    B R

    Andy