This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:可获得12V 输出的最大输入电压

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896533/tps61089-max-input-voltage-to-get-12v-output

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好,我正在做一个小电路,在拔下12V 直流电池时,我需要切换到电池。 我们使用的是不可充电电池、要在这些电池的整个使用寿命内获得12V 输出、计划使用升压 TPS61089。 我的问题是  

我知道 TPS61089可以将任何电压从2.7升至11.4V 升至12V。 但如果输入电压为12V 会发生什么情况。 它是否会绕过它、因为占空比不能为百分之百。 我相信输入和输出电压之间的差异应该大于0.6V (输入=<输出-0.6V),升压才能工作。 我们希望支持的负载为12V @3A (36W)。 在 µA 表中提到、该器件在关断模式下停止开关、消耗的电流低于3 μ A。 由于高侧整流器 FET 的体二极管、输入电压通过体二极管并出现在关断模式下的 VOUT 引脚上。 CAN 在此模式下 (旁路)也 将支持3A 负载@12V 输出。

2.同样,由于建议的最大输入电压范围是12V,是否可以使用12.5V 电压为其供电,因为全新的12V 电池可能会提供一些额外的电压,而直流适配器也可能具有一些容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、除了上述两个问题外、还想知道将 EN 引脚连接到 VCC 引脚的好处。 当 VCC (LDO 输出)为高电平或低电平时是否有任何情况。 或者、如果满足最小 Vin 标准、它始终开启。   在评估板中,我观察到,当我们为12V 输出配置提供大于11.75V 的输入电压时,输出端的负载为3A 时,我们会得到大约12.14V 的电压,类似 地,当我们将输入增加到12V 时。 输出电压大约为12.20V。 这是意料之中的吗?  当反馈被设定为12V 输出时、为什么当输入电压大于11.7V 时、输出电压增加>12V。

    当 EN 引脚为低电平时也是如此。 它看起来像旁路、输出为= Vin- 0.75V。  

    但数据表中没有提到上述操作的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发表问题。

    对于 TPS61089、由于最小 Ton 限制、即使在工作频率非常低的情况下、Vin 也必须至少比 Vin 低0.6V。 或者、即使在满负载条件下、它也会进入 PFM 模式。 输出侧将出现大纹波、无法很好地调节输出电压。

    12Vin 对于 TPS61089而言确实过高。 您需要选择额定电压更高的稳压器。

    建议您选择降压/升压转换器。 与 TPS55288类似、该器件将在8月进行 RTMed、我们现在提供样片。

    让我们通过电子邮件对此进行讨论。 请接受我的友谊请求、然后单击"已解决"以发布此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦!

    当然、让我们通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件进行讨论:  

    是的、成本最低的解决方案仍然是单个升压转换器。

    如果您设置 Vout=12.3V、Vin=11.5V、 以满足最小 Ton 要求(180ns-200ns)以避免进入 PFM、则工作频率应低于350kHz。 建议将其设置为300kHz。

     

    因此、您可以在输入路径中串联两个二极管以降低 Vin。