主题中讨论的其他器件: TPS55288
大家好,我正在做一个小电路,在拔下12V 直流电池时,我需要切换到电池。 我们使用的是不可充电电池、要在这些电池的整个使用寿命内获得12V 输出、计划使用升压 TPS61089。 我的问题是
我知道 TPS61089可以将任何电压从2.7升至11.4V 升至12V。 但如果输入电压为12V 会发生什么情况。 它是否会绕过它、因为占空比不能为百分之百。 我相信输入和输出电压之间的差异应该大于0.6V (输入=<输出-0.6V),升压才能工作。 我们希望支持的负载为12V @3A (36W)。 在 µA 表中提到、该器件在关断模式下停止开关、消耗的电流低于3 μ A。 由于高侧整流器 FET 的体二极管、输入电压通过体二极管并出现在关断模式下的 VOUT 引脚上。 CAN 在此模式下 (旁路)也 将支持3A 负载@12V 输出。
2.同样,由于建议的最大输入电压范围是12V,是否可以使用12.5V 电压为其供电,因为全新的12V 电池可能会提供一些额外的电压,而直流适配器也可能具有一些容差。