This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:36V 或48V 输入 PSR 器件

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895751/ucc28c44-36v-or-48v-input-psr-device

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

您好!  

我的客户正在寻找36V 或48V 输入电压 PWM 控制器来实现开环、固定频率、固定占空比、初级控制正向电路、UCC28C43和 UCC28C44似乎可以实现拓扑结构、但输入电压有点低。 您可以推荐36V 或48V 输入电压器件吗? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我假设他们需要具有 PSR 反激式拓扑功能的控制器吗? 请您澄清一下。  

    设计规格是什么? 输出功率、输出电压、开关频率?  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    由于 TI 已经询问了更多信息将近一周、我们只能假设您自己在这个问题上取得了一些进展。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter