This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:开关频率查询

Guru**** 2379000 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895762/tlv62084a-switching-frequency-inquiry

器件型号:TLV62084A

你(们)好

客户正在评估 TLV62084A  

工程师发现难以对开关频率进行基准测试、因为测量结果与 webench 不符、数据表中未包含所需参数

测试条件:VIN = 5V、Vout = 1.8V Iout = 1.1A、

Webench 报告显示了 FSW=2.82MHz

Webench 仿真(稳态)显示了平均 FSW=2.344MHz

客户 电路板上的基准测试= 2.069MHz

 

问题

1.您能解释一下 webench 结果差异2.82MHz 与2.344MHz 吗? 哪个参数应作为参考?

2.您能否提供输入电压为5V、输出电压为1.8V/0A 至2A 的图表(类似于数据表中的图8)?

3.预期的 Fsw 容差是多少(假设固定负载@ 1.1A)?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    感谢您的联系。 我将查看您的查询并返回。

    谢谢、

    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Zain

    谢谢。 请帮助更新进度。

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、  

    请容许我因复活节假期稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍延迟 请查看我在下面对您的查询的评论:

    1.您能解释一下 webench 结果差异2.82MHz 与2.344MHz 吗? 哪个参数应作为参考?

    这两个结果都基于仿真。 这里需要考虑的重要一点是结果之间的距离不远。 我同意在这种情况下存在很大的差异。 不过、我可以与您分享一些实际硬件测试的结果、类似测试条件下的 FSW 为2.5MHz

    2.您能否提供输入电压为5V、输出电压为1.8V/0A 至2A 的图表(类似于数据表中的图8)?

    是的。 我将通过电子邮件与您分享

    3.预期的 Fsw 容差是多少(假设固定负载@ 1.1A)?

    这里没有具体数字、但我可以说、可以预期 FSW 的容差高达30%

    我希望这对您有所帮助。 将通过电子邮件联系您、并提供更多信息。

    此致、

    Zain Riaz