This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求 LED 驱动器建议的设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897401/asking-for-the-design-for-led-driver-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLC5973

大家好、

客户正在设计 LED 驱动器。

请为以下问题提供建议吗?

 

LED 驱动器 IC、可直接封装到 LED 中、也可以是独立封装的 IC。 附件是 IC 数据表、以供参考、引脚分配应相同或相似、且 woking 方法应完全相同。  

此外、还需要满足一些要求。

  • 工作电流:< 0.5mA、越小越好
  • 首选睡眠模式
  • 最大驱动电流:<5mA
  • IC 芯片尺寸:更小或与数据表类似
  • 封装 IC 尺寸:<2x2mm、越小越好

 txn.box.com/.../lif21ryrgldyimwjpm8m4placw7rv2db

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们只有 TLC5973、它是一款独立封装器件、具有相似的工作模式、但也无法满足多种要求。