This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:后驱动器件

Guru**** 2581135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895690/tps61322-back-driving-device

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61099

你(们)好

我想将升压器用于 USB OTG 器件、以便通过锂电池为 VBUS 提供5V 电压。

我还将使用相同的 VBUS 轨为电池充电。 我计划按照图37中所示的方式在电感器的输入端使用开关、但我是否还需要在输出端使用开关、或者在输入端断开时 IC 是否可以处理输出端的5V 电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence:

    我将推荐 TPS61099、它在关断期间具有真正的负载断开功能。 该解决方案不需要外部二极管或 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqui

    好的、谢谢。 您能否确认、使用 TPS61099、您能够在 ENABLE 为低电平时对输出施加5V 电压? 我已经读出、当 ENABLE 引脚为低电平时、输入断开、但只需检查输出路径是否存在损坏或从输出路径流入接地的电流过大。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence:

    是的、无论在禁用期间输入电压或输出电压是否更高、TPS61099都可以阻断电流。

    但毕竟、所有参数都应低于绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢