This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:Vin、SW 和 PGND 可接受的最小焊点面积(%)

Guru**** 2519180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897355/tps56637-acceptable-minimum-solder-joint-area-for-vin-sw-and-pgnd

器件型号:TPS56637

大家好、

 您能告诉我 TPS56637的 Vin (PIN8)、SW (PIN6)和 PGND (pin9)所需的最小焊点面积(%)吗?

我知道具有散热焊盘的器件需要50%的电流、但 HR 封装产品的要求对我来说不清楚。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    您为什么会问这个问题? 据我所知、HotRod QFN 散热焊盘面积 对于 Theta JA 效应、建议大于50%的焊料覆盖率。 (封装热阻值),  

    但是、正如您所知、VIN/SW/PGND 是需要承载高电流的电源引脚、我没有数据用于不同焊接范围的性能评估。 因此最好完全覆盖。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    根据客户过去的经验、我的客户无法确定在总成流程中覆盖了完全连接。
    因此、他们需要向总成工程师指明最小覆盖范围、并估算一些总成测试的产量。

    回流条件和阻焊层优化需要这些信息。

     

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    正如我提到的、考虑到 Rthja、我得到的数据大于50%、但不应该 有数据来评估与性能相关的数据。

    裕昌