This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:内部+5V 和 REF 是否相同?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896353/lm5035c-are-internal-5v-and-ref-same

器件型号:LM5035C

你(们)好

客户想知道内部+5V 和 REF 是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我是否可以知道客户的问题是什么?   

    它 是 内部+5V 的精度吗?  但在这里 、影响 设计的是内部电流。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    方框图中的“+5V”是 VREF。

    方框图…中有一点疏忽/不连续性

    此致、

    Teng