This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于工作和最大范围规格的问题

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24273, TMS320F28035, BQ25611D, BQ25150, BQ25616, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896627/question-on-operating-and-max-range-specs

器件型号:BQ24273
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035BQ25611DBQ25150BQ25616BQ25618

来自我的客户:

BQ24273

我对电压范围和工作范围有疑问、例如 bq24273。

 最大输入电压为18V、但最大工作范围仅为10V、最大 SW 电压仅为12V。 我很困惑。 您能告诉我输入电压范围和工作范围之间有何不同?

e2e.ti.com/.../bq24273-questions.pptxCan我在输入电压为12V 和输出为3.3V 时使用此 IC (为系统供电(TMS320F28035输入电压最小为2.95V 至3.65V)并为电池充电?   

请参阅数据表中随附的剪刀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    工作电压是充电器提供充电电流时的最大电压。  最大输入电压是输入可以处理而不会损坏的最大电压、例如、输入适配器热插拔期间的尖峰。  BQ24273的最大工作电压为10V、不能使用12V 输入源工作。

    我建议查看 BQ25611D、它可以在高达14V 的输入电压下运行。  请注意、SYS 输出提供最小系统电压(通过 I2C 寄存器在3.0V 至3.7V 之间设置、默认为3.6V)、然后在电池充电器达到4.2V 时跟随电池。  如果您需要3.3V 电源轨、则需要在 SYS 电源轨之后添加3.3V dc/dconverter。  

    如果您的电池充电电流足够小(<1A)、那么我可能会推荐一个具有集成式3.3V 直流/直流转换器的线性充电器。  

    此致、

     Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提供:

    非常感谢您的快速响应。 这确实有帮助。

    变化电流小于0.5A、我是否需要将直流输入电压从12V 转换为5V 并使用线性充电器至3.6V?

    您是否有任何推荐的线性充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    使用开关充电器与线性充电器的选择取决于   应用可以处理的功率耗散(热量)。 在500mA 充电器和12V 输入电压下,线性充电器在电池电量耗尽时的最坏情况下功耗将类似于(12V-3.0V)*0.5A = 4.5W。 TI 拥有一些较旧的线性充电器、能够提供高达13.5V 的输入和500mA 的输出、但如我在前面所述、没有集成降压转换器可提供3.3V 电源轨。  因此、我看到2个选项:

    1.12V->BUCK converter->5V->BQ25150 0.5A 线性充电器、具有为 3.3V 配置的集成150mA LDO

    2.12V->BQ25618 I2C 控制 型或 BQ25616独立充电器->配置为3.3V 的降压转换器

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是来自伊顿的 Steve Luan。 我现在正在进行电池充电器设计。

    3.3V 上的最大工作负载为0.7A。 移除输入电源并 进入电池放电模式(低功耗模式)、系统负载电流约为20mA、需要在24小时内保持3.3V 稳定(介于3.6V 至3.1V 之间)、我选择0.5A 3.7V 或4.2V 电池、并将其充电电流设置为0.2A。

     

    我能否按如下方式进行设计? 我知道需要软件  

                      12V->BQ25618 I2C 控制 型或 BQ25616独立充电器-> 4.2V 电池-> 3.2V LDO ->系统待机模式负载(20mA)

                     12V ->另一个3.3降压->系统最大工作模式负载(700mA)

     

    此致、

     

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是的。 但我认为您不需要第二个降压转换器。  BQ256xx 提供一个 SYS 轨、此轨是最高4.2V 的 MINSYS (缺省值为3.6V)。  您只需使用 LDO 或从 SYS 降压即可。  当没有12V 输入时、SYS=BAT、因此降压转换器将保持受电状态。   唯一需要注意的是、如果没有输入电源、SYS 会在电池放电时跟随电池降压、并且降压或 LDO 不会提供3.2V 或3.3V 电压。  您可以使用 TPS63xxx 系列中的降压/升压转换器替换 LDO 或降压转换器。 以便在电池消耗低于该电压时使3.3V 或3.2V 电源轨保持更长的时间。

    此致、

    Jeff