主题中讨论的其他器件: LM5021
大家好、 我目前正在设计和使用 UCC28780电路。
我使用 UCC28780的 Excel 设计计算器。
对于以下规格、应如何输入条件?
条件:85Vrms~276Vrms / 50Hz、30W/32V 输出(__LW_AT__峰值功率:200W、假设音频放大器、负载范围为宽)Ω
您能告诉我如何填写 Excel 工作表 C16 ~ C24吗?
请告诉我们最大占空比。
设计人员是否应该像典型的反激式设计一样、将最差的设计设计设置为小于0.5?
(如果计算结果超过0.5、是否应查看规格?)
您能否举一个计算表中变压器参数条目的示例?
如果将输入条件设置为全球规格(85Vrms ~ 276Vrms)、则会造成麻烦、因为 D-max 超过0.5。