This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:NC 引脚的处理

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897075/tps61322-handling-of-nc-pins

器件型号:TPS61322

尊敬的所有人:

我想问一下 TPS61322DBV 的 NC 引脚。

当我检查数据表和 EVM 电路时、它们按如下方式连接到 GND 或 Vout。


从下面的帖子中、我了解可以将 NC 引脚保持悬空或将其连接到 GND 或 Vout 以外的其他器件。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/886045?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TPS61322%20NC

我想知道连接 GND 或 Vout 的意图。

例如、连接到 GND 是有原因的、这样可以改善散热特性还是电气特性?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y.Otty:

    是的、它可以改善散热、例如添加一些通孔。  

    但说实话、我怀疑主要目的是:它就在线路上、我们不想绕道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miniqu

    感谢你的答复。

    我想问您的回答是否有问题。

    "它就在线路中、我们不想绕道。"

    如上所述、这意味着什么?
    如果您能详细告诉我、我会很高兴。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey:

    很抱歉让您感到困惑。

    我只想说:假设没有这样的 NC 引脚、布局将保持不变。 但是、如果您将 NC 引脚定义到另一个网络、布局将会改变、这不是我们的首选。