This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:输出级 ESD 二极管的电流能力是多少?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424-Q1, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897109/ucc27424-q1-what-s-the-current-ability-of-esd-diode-in-output-stage

器件型号:UCC27424-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27424

您好!

UCC27424-Q1:

是否有带有 INA 和 INB 的下拉电阻器? 有什么价值?

2.输出级中是否有 ESD 二极管? ESD 二极管在输出级的电流能力是多少? 例如瞬态电流能力、功率损耗限制?

UCC27524-Q1:

是否有带有 INA 和 INB 的下拉电阻器? 有什么价值?

2.输出级中是否有 ESD 二极管? ESD 二极管在输出级的电流能力是多少? 例如瞬态电流能力、功率损耗限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    INx 引脚上应该有一个200k 欧姆的下拉电阻器。

    UCC27424 的输出端具有 ESD 单元。

    UCC27524-Q1

    请参阅数据表中的第8.2节功能方框图。

    2.输出级是自保护的,没有 ESD 保护。

    此致、

    -Mamadou