This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:错误问题

Guru**** 2539050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897222/bq25570evm-206-error-issue

器件型号:BQ25570EVM-206

我使用 bq25570EVM 电路板和太阳能电池板进行了实验。 我使用了规格为 VMP=1.5V 和 IMP=130mA 的太阳能电池板。

此外、通过将 GND 连接到/EN 引脚并将 GND 连接到 VOUT_EN 引脚来设置条件。 我将太阳能电池板放在阳光中、并测量出 VSTOR、VBAT 和 VOUT 的输出量。

首先、一个太阳能电池板测得的输入电压值1.67V 被传送到电路板中(太阳能电池板的温度不是太热并且正常)。

连接到 VBAT 的电容器在阳光下快速充电2.2V。 如图所示、VSTOR 为46mV、VOUT 为0V、因此未测量任何值。

我想知道为什么 VSTOR 太小、VOUT 没有变化、尽管它似乎是为了满足升压循环条件而设置的。 我想问省略了哪些条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    我不明白您的 EVM 为什么不起作用。  对于此 EVM、当 VOUT_EN=GND 时、VOUT 应为零。 并且、如果/EN=GND、VSTOR 应上升至4.2V 的 VBAT_OV、前提是您没有修改电阻器。  如前所述、我认为您的 EVM 已损坏。 请订购一个新的。

    此致、

    Jeff